开始显示主要内容

隐私保护声明

03 版,2018 年 5 月 16 日

公司简介及本声明如何适用于您

在nVent,我们认为信任是所有关系的基石。本声明阐述 nVent 可能通过网站、应用程序或其他方式收集的您的个人数据、此类数据使用方式、以及您务必知道的其他相关信息。

nVent 相信安全的系统对世界的安全更有保障。我们用创新的电气解决方案连接并保护顾客。这份数据隐私保护声明彰显了我们奉行的价值观,即赢得和维持客户、业务合作伙伴、以及向我们提供个人数据的其他人士的信任。我们在以下阐述 nVent 可能通过网站和/或应用程序(我们的"在线界面")或其他方式收集的您的个人数据、此类数据使用方式、以及您务必知道的其他相关信息。

为本声明起见,nVent 一词是指 nVent Electric plc 及其各个独立的子公司。有关数据控制方身份的更多信息,请参阅下面的“联系我们”部分。

如果我不向 nVent 提供我的个人数据会发生什么? 

作为一般原则,您在本协议项下的任何同意及提供任何个人资料是完全自愿的。

如果您选择不同意或不提供个人数据或撤回您对我们处理个人数据的同意,通常不会对您产生任何有害影响。然而在某些情况下,如果没有某些个人数据,nVent无法采取行动,如需要个人数据处理您的订单或为您提供网络服务或通讯。在这些情况下,如果没有相关的个人数据,很遗憾nVent不能向您提供您要求的内容。

我们收集的个人数据的类型

nVent 在收集您的个人数据时,以相关、足够、以及不超过收集目的所需为原则。这些类型的数据可能包括联系方式、通讯与付款信息、人口统计数据和营销数据、与我们的网站有关的数据、以及与收集目的有关的其他类型的个人数据。

我们可能收集或创建这些类型的个人数据:

  • 联系方式,例如姓名、职衔、电话号码、邮寄地址及电子邮件地址;
  • 您提交的通信数据,例如指令、问题与反馈;
  • 人口统计数据,例如语言、年龄与性别;
  • 营销偏好,例如电子邮件订阅与频率喜好;
  • 付款信息,例如信用卡资料与账户信息;
  • 为便于使用网站而应用的网站数据,例如登录信息与技术数据;
  • 其他数据,例如产品使用与应用数据、您使用的浏览器、您的位置与其他地理信息、从哪个网站转过来的、离开后访问了哪个网站、以及社交媒体数据;

nVent 一般不收集敏感的个人数据,相关法律允许或您明确同意的除外。nVent 根据您的明确许可,以本隐私保护声明所述的方式或您披露数据时指定的方式使用此类数据。

我们如何收集您的个人数据

我们可能从各个源头收集、创建与查看您的个人数据,包括直接向您、或通过第三方或 cookies 之类的技术收集您的个人数据。

我们可能通过这些方式收集或创建您的个人信息。

  • 直接通过您获得。我们可能通过各个源头从您直接收集个人数据,例如我们的电话记录、来往电子邮件、我们的在线界面(包括聊天功能和联系人列表)、或在我们的线广告。具体地,我们可能在启动或实施业务合作关系期间,或活动或展会期间,或您订阅我们的新闻简报、索要我们的出版物、填写问卷调查、参加打折和促销活动、报名参加 nVent 的活动或获取在线服务、提交应聘资料、联系我们要求提供后续信息、使用网站提供的工具时收集个人数据。
  • 通过自动化方式。我们可能通过自动化技术收集关于您的个人数据。我们使用这些技术来收集有关您的设备、浏览操作和其他模式的信息,例如访问我们的在线界面的详细信息(包括流量数据、日志文件和其他通信数据以及您在我们的在线和移动应用程序上查看和使用资源)以及有关您的计算机和互联网连接(包括您的IP地址、操作系统和浏览器类型)的信息。这些信息可帮助我们评估受众的规模和使用模式,存储您的偏好信息,加快您的搜索和使用其他功能的速度,并识别您何时返回到我们的在线界面。关于我们使用的自动化技术及其用途,请参阅我们的 Cookie 政策
  • 通过第三方。我们也可能从公共来源或第三方数据提供商收集个人数据。当我们收到这些数据时,我们会通知您有关个人数据的来源以及是否来自可公开访问的来源。

我们如何保存您的个人数据

我们将在为实现本隐私保护声明规定之目的所需的期限内保留您的个人数据,除非相关法律允许我们保留更长的时间。

我们的个人数据保留时间取决于数据获取目的及数据性质。我们将在为实现本隐私保护声明规定的目的所需的期限内保留您的个人数据,除非要求我们保留更长的时间。我们在决定何时保留您的个人数据时所依据的部分主要标准:

  • 何时注册并启用 nVent 账户或建立合作关系;
  • 我们何时开始以潜在客户的身份了解您;
  • 必须遵守法庭的命令、相关法律或法律程序时;
  • 根据我们的备份和灾难政策及程序,存储在备份和灾难恢复系统上时;
  • 当我们对保留数据有合法权益且我们的权益不会超过您的权利和自由时;
  • 法律要求与专业指引要求我们保留信息时,例如遵守税务与审计法规、或掌握健康和安全方面的信息;
  • 当征得您的同意时

要详细了解您的个人数据保留地点与时长,请发送电子邮件至 privacy@nVent.com 与我们联系。

我们如何使用您的个人数据

nVent 可能用您的个人数据为您服务,提升服务品质,实现您提供个人数据所依据的目的,例如执行交易、与您沟通及经营我们的业务。nVent 依据相关法律基础使用您的个人数据,例如您的同意或 nVent 的合法权益(具体视情形而定)。

我们使用您个人数据的方法可能包括: 

  • 执行您申请的事务,例如处理订单、注册购得的产品、处理质保索赔问题、以及响应客户的服务请求;
  • 就您的账户或双方的关系与您沟通;
  • 向您通报您可能感兴趣的 nVent 可售产品或服务;
  • 向您发送问卷调查表,调查您的 nVent 产品和服务使用情况;
  • 提升我们的网站的可用性,包括简化导航功能;
  • 了解您的情况,以及您与我们的网络内容的互动方式;
  • 回复或处理岗位应聘或问询事务;
  • 经营业务与管理风险,包括保护 nVent 与他人的权利与财产;
  • 遵守相关的法律要求与内部政策,例如审计与安全政策;及
  • 提升我们的产品和服务品质。

nVent不会在没有人为干预的情况下将您的个人数据用于自动化决策流程。

处理您个人数据的基础

我们会根据您的同意和我们的合法权益来处理您的个人信息,以根据我们的合同或者法律要求以履行我们对您承担的义务。

在以上列方式下使用您的个人数据时,nVent 均有合法依据。具体而言,我们会依据以下基础处理您的个人数据。

  • 同意。 在某些情形下,nVent只会在事先征得您的同意后才会处理您的个人资料。在征得同意的前提下,我们会根据本隐私保护声明或同意书进行以下事项,例如注册有关nVent产品、服务、培训或其他事件的新闻;创建用户配置文件;登记一项活动或培训。   请注意,我们很可能确实有不同的法律基础进行处理(例如合法权益),因此不需要同意。当我们的使用和分享您提供的个人数据并不明显时,我们会在收集个人数据时向您提供有关我们的目的和使用个人数据的额外信息。
  • 合法利益。 合法权益。nVent 将会根据我们的合法权益处理您的个人数据,以促进 nVent 与您之间的沟通;通过检查您查阅我们网站的方式以及您在使用我们的在线接界面时可能遇到的问题来改进我们的在线界面;通过使用您的电子邮件或其他联系信息与您进行沟通来促进我们的业务; 通过记录您的IP地址进行入侵检测,检测并防止欺诈和其他犯罪,保护我们的IT基础架构和知识产权;检查您的信用并进行风险评估; 并开发或加强我们的产品和服务。我们的合法权益与您的权利和自由相平衡,如果您的权利和自由超出我们的处理范围,我们不会处理您的个人数据。
  • 履行合同下我们对您的义务。 为了根据我们的合同履行我们对您的义务,我们会处理您的个人数据,向您交付我们的产品和服务。具体地,我们会处理您的个人数据以向您提供您所要求的产品和服务。
  • 按照法律的要求。 当法律要求或允许时,我们也可能会处理您的个人数据; 遵守政府检查、审计和政府或其他公共当局的其他有效要求; 对传票等法律程序作出回应; 或者在我们需要保护我们的权益时或以其他方式追求我们的合法权利和采取补救措施(例如,在必要时防止或检测欺诈、攻击我们的网络的行为或其他刑事和侵权活动),捍卫诉讼并管理投诉或索赔。

我们如何共享您的个人数据

nVent 可能会与其他 nVent 实体、品牌、部门与子公司共享您的个人数据。nVent 可能在您同意的情况下与第三方共享您的个人数据,便于它们代表我们处理相关事务(或基于相关法律原因而共享)。

nVent 可能会与其他 nVent 实体、品牌、部门与子公司共享您的个人数据为您服务,包括针对上面所列的活动。

除了下列情形,我们不与第三方共享您的个人数据。

  • 征得您的同意 。 我们可能在您表示同意的情况下共享您的个人数据。
  • 便于代表我们处理相关事务。 我们可能与那些在我们的指导下,从事相关活动的第三方共享您的个人数据。这些活动可能包括上几节“我们如何收集您的个人数据和我们如何使用您的个人数据”所述的 nVent 从事的任何数据处理活动。这些第三方根据合同有义务保护您的个人数据且仅限于您提供数据时所依据的目的使用。
  • 出于法律原因。 我们可能在遵守相关法律、法令、规则、规章或专业标准,或回应法庭的传票、搜查令或其他法律要求合理所需的情况下与第三方共享您的个人数据。

您的个人数据的安全保障

您的个人数据的安全保障是我们的要务。nVent 已采取技术与组织保障来保证您的个人数据的机密性、完整性和可用性。

您的个人数据的安全保障是我们的要务。nVent 已采取技术与组织保障来保证您的个人数据的机密性、完整性和可用性。我们通过加密、访问控制和限制之类的安全保障技术与程序,保证您的个人数据免于未经授权的访问、使用或披露。

您个人数据的安全性和安全保障也取决于您。我们向您(或您选择的地方)提供了一个用于访问我们在线界面某些部分的密码,您有责任对此密码保密。我们要求您不得与任何人共享您的密码。

不幸的是,通过互联网传输信息并不完全安全。尽管我们尽最大努力保护你的个人数据,但我们不能保证你的个人数据传输到我们在线界面的安全性。个人数据的任何传输都由您自己承担责任。我们不负责规避在线界面中包含的任何隐私设置或安全措施。

访问您的个人数据并作出选择

我们使用一些第三方服务来帮助我们为您提供从我们订购的服务,并帮助我们管理、维护和改进我们的在线界面。您可以选择第三方服务如何使用和披露您的个人数据。此外,我们为您提供了一些其他选择,供我们使用和披露您提供给我们的个人数据。

我们努力为您提供有关您提供给我们个人数据的选择。我们已经提供了以下机制,为您提供对您信息的控制:

  • nVent的促销优惠。 我们只会在您明确同意的情况下使用您的个人数据来宣传我们自己或第三方的产品和服务。如果您希望同意此用途,您可以查看我们收集您数据或寻求此类同意的表单上的相关表格。如果您想改变您的选择,你可以通过 privacy@nvent.com 与我们联系。如果我们给您发送了促销邮件,您可以给我们邮件,要求在未来的电子邮件分发中忽略,或者您可以点击电子邮件中的“取消订阅”链接。此选择不适用于因产品购买、保修注册、产品服务经验或其他交易而向nVent提供的信息。

您对您个人数据的权利

适用的数据保护法可能会为您提供有关我们处理您个人数据的特定权利。具体而言,这些法律可以会为您提供访问和更新您个人数据的权利,限制我们对您个人数据的处理,取消您同意我们处理您的个人数据(如适用)以及将您的个人数据删除的权利。如果您认为您的权利受到侵犯,您也有权向监管机构提出申诉。

适用的数据保护法可能会为您提供有关我们处理您个人数据的特定权利。 下面详细介绍了这些权利以及您如何行使这些权利的信息。

  • 访问更新限制和删除。您可以查看、更改、更新和删除您的个人数据。如果您对您个人数据的准确性提出异议,如果您个人数据的处理被认定非法,或者如果我们不再需要对您的个人数据进行处理,您可以要求我们限制使用它,但我们可以在法律允许的范围内保留。如果您要求删除您的个人数据,我们只会在我们不再有合法处理您个人数据的基础或最终确定您的个人数据被非法处理后删除您的帐户。
  • 可移植性。如果您提供给nVent的个人数据是根据您的同意进行处理的,那么您有权要求我们以结构化、常用和机器可读格式向您提供此类个人数据的全部或部分内容的副本或访问权限。在技术上可行的情况下,您也有权要求我们将此个人数据传输给其他控制器。
  • 撤销您的同意。 在我们基于您的同意处理您个人数据的情况下,您可以随时通过关闭您的帐户或行使您的权利撤销您的同意,如下所述。但是,撤销您的同意不会影响我们在撤销前基于您的同意进行处理的合法性,也不会影响我们基于处理您个人数据的任何其他合法基础进行继续处理的合法性。
  • 如何行使您的权利。 您可以通过 privacy@nvent.com 与我们联系,以行使上述任何权利。如果您联系我们以行使上述任何权利,我们可能会要求您提供更多信息来核实您的身份。如果您未能提供足够的信息来核实您的身份或满足我们的法律和业务要求,我们有权限制或拒绝您的请求。

加利福尼亚州居民有权要求我们提供一份通知,确定我们与我们的分支机构和/或第三方共享的用于营销的个人数据类别,并为这些分支机构和/或第三方提供联系信息。如果您是加利福尼亚州居民并希望获得此通知的副本,请将书面申请提交至: privacy@nvent.com

投诉。 您也有权向您居住或工作的国家适用的数据保护机构提出投诉。但是在此之前,我们要求您直接与我们联系,让我们有机会直接与您合作解决您的任何隐私问题。

我们在哪里处理个人数据?

为了向您提供我们的在线界面、产品和服务,我们可能会将您的个人数据发送和存储到您居住或所在国家之外的国家。当发生这种情况时,我们会根据适用的数据保护法使用适当的保护措施来保护您的个人 数据。

您的个人数据可能会在nVent内部传输,也可能传输给在您居住或所在国家之外的国家(包括美国、印度和数据保护级别可能低于欧洲经济区(EEA)国家的其他国家)代表我们处理数据的第三方。 

只有在适用的数据保护法律要求或允许的情况下且提供适当的保护措施来保护您个人数据的前提下,您的个人数据才会被我们传输到另一个国家。为确保您的个人数据按照本隐私保护声明进行处理,nVent 会在我们和您的数据所有其他接收人之间使用数据保护协议,其中包括适用时由欧盟委员会采用的标准合同条款(“标准合同条款”)。标准合同条款”).欧盟委员会已经确定,根据标准合同条款转移个人数据为您的个人数据提供了充分的保护。根据这些标准合同条款,您拥有与您的数据未转让给第三方的相同权利。您可以通过以下联系方式与我们联系,索取数据保护协议副本。

儿童'的个人信息

我们的在线界面适用于成年人,我们不会有意收集16岁以下儿童的信息。16岁以下的儿童禁止在我们的在线界面上使用或提供任何信息。如果我们知道我们已收集或收到来自16岁以下儿童的个人数据,我们会将其删除。

nVent 深知保护儿童隐私(尤其是在线环境下)的重要性。本隐私保护声明所在的我们的在线界面适用于成年人,我们不会故意收集16岁以下儿童的信息。如果您未满16岁,请不要使用我们的在线界面或在我们的在线界面或通过它们的任何功能提供任何信息,包括您的姓名、地址、电话号码、电子邮件地址或您可能使用的任何屏幕名称或用户名称。如果我们知道我们已收集或收到来自16岁以下儿童的个人数据,我们会将这些信息删除。如果您认为我们可能收集到或持有有关 16 岁以下儿童的任何信息,请发送邮件至 privacy@nVent.com 或通过下面的联系方式联系我们:

我们如何修订和更新本隐私保护声明

我们可能会随时更新本隐私保护声明。在更新本隐私保护声明时,我们将发布当前版本。如果我们对用户的个人数据进行重大修改,我们将通过电子邮件和/或通过在线界面主页上的通知通知您。

我们可能会更新本隐私保护声明。在更新本隐私保护声明时,我们会在本网站上公布最新版声明,并更改本页顶部标记的版本日期。如果我们对用户的个人数据进行重大修改,我们将通过您账户中的邮箱地址和/或 nvent.com 上的通知通知您。您有责任确保我们可以得到您最新的有效和可交付的邮箱地址,并定期访问我们的在线界面和查看本隐私保护政策以检查是否有任何更改。

联系我们

如果您对本隐私保护声明或我们使用您的个人数据有任何疑问,请发送邮件至 privacy@nVent.com 或通过下面的联系方式联系我们。

请发送电子邮件至 privacy@nVent.com 或使用下列信息与我们联系。您也可以联系当地与您签订合同的nVent公司的管理人员。

如果您位于 EEA,则数据管理员是:

nVent Electric plc
是一家爱尔兰公司,办公地点位于英国
EC2M 5TF,伦敦
伦敦墙大街 43 号。

如果您位于 EEA 之外,则数据管理员为:

nVent 管理公司
收件人: 明尼苏达州圣路易斯公园 700 套房
尤蒂卡大街 S 线 1665 号
保密处,
邮编 55416

在法律要求的情况下,我们已经为每个实体指定了数据隐私保护管理员。他们是:

联系 nVent Thermal Germany GmbH, Erico GmbH, Steinhauer GmbH:
Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Cologne
Germany
电话:+49 (0)221-222 183-0
koeln@kinast-partner.de

联系 Schroff GmbH:
Stefan Strohhäcker
Schroff GmbH
Langenalber Str.96,
75334 Straubenhardt
Germany
privacy.schroff@nvent.com or datenschutz.schroff@nvent.com